This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:CV 模式和 CC 模式问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681676/tps92602-q1-cv-mode-and-cc-mode-question

器件型号:TPS92602-Q1

你好

       我能否知道 CV 或 CC 模式下的工作有何不同? 或一起使用? 以及如何判断 TPS92602的功能在 CV 或 CC 模式下工作? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    电流设置点取决于输出电流感应电阻器和150mV 感应电压。 输出电压设置点取决于连接到 OVFB 引脚的输出电阻分压器和2.2V 反馈电压。
    如果电路首先达到电流设定点、它将在 CC 模式下工作、输出电流被控制为恒定。 OVFB 引脚上的电压将低于2.2V。
    如果电路首先达到电压设定点、它将在 CV 模式下工作、输出电压被控制为恒定。 ISP 和 ISN 上的电压将低于150mV。
    如果您的问题得到了解答、请帮助点击"解决"。 谢谢。


    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    如果我的客户希望保持 CV 和 CC 模式、但将每通道 LED 电流增加到3A、那么 TI 是否有合适的解决方案值得推荐?

    此致、
    朱志安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    保持 CV 和 CC 模式意味着什么? LED 驱动器一次只能在一种模式下工作、具体取决于设计。 它无法同时控制电压和电流。
    电流容量取决于整个系统的设计。 这是一个控制器、而不是稳压器、因此3A 电流对于器件来说是正常的。

    此致、
    谢利·何