This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:可调状态下的泄漏电流

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692320/tps7a33-leakage-current-in-diable-state

器件型号:TPS7A33

我们的客户询问在  应用任意 VIN 电源时、TPS7A33禁用状态指示器时是否测量任何下降电流。 我检查了数据表中的方框图、只要 输入 到输出正向偏置、就没有 lekage 路径。

此致、

TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Toshiro San、

    如果 EN 引脚电压为0V 至0.4V (正使能)或0V 至-0.4V (负使能)、则输出将保持禁用状态。 数据表中没有关于 OUT 引脚处于禁用状态时的泄漏电流的注释。 我们在评定过程中测试是否存在从 OUT 引脚流出的泄漏电流、以验证我们的稳压器输出在禁用状态下是否关闭。