This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:启动问题

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685101/tps54160-start-up-problem

器件型号:LM5576
主题中讨论的其他器件:TPS54160

大家好、团队、

请参阅以下客户问题:

在将一些之前未连接的外部组件连接到系统的集成工作完成后、我发现了电路板上的 TPS54160控制器的启动问题、并想让您了解解决该问题的最佳方法。

首先、我们有一个5V 控制器、由标称28V 电源供电。 在应用28V 时、我们使用复位监控器来允许5V (LM5576)先开启、然后在~40ms 后、允许3.3V (54160)开启、由5V 电源轨供电。

当5V 电压上升时、它用于连接到某些外部至系统10K 电位计的顶部。 10K 电位器的抽头被反馈回我们的系统、以便由由同一5V 电源轨驱动的某些运算放大器电路进行滤波和衰减。 运算放大器输出为处理器上的一些模数转换器引脚供电。 由于3.3V 电压轨还不上电、运算放大器信号会反馈到3.3V 电压轨、导致其上升。 如果将电位计转至低端、则3.3V 电源轨不会出现太多电压、电源启动。 如果电位计被转至高端、那么在启动前、3.3V 电源轨上的电压高达2.2V、这似乎会阻止54160启动。

一旦不启动、大部分情况下会将电位计转回低端、但并不总是允许启动。

看起来直接受影响的唯一引脚是 BOOT (通过电容)、VSNS、PH 和 PWRGD。 我猜回馈会导致关断状态、从而导致启动、但它可能是另一种情况。

我怀疑这是 PWRGD、因为它是一个漏极开路。

对54160上的哪些引脚需要保护以及如何实现最佳保护有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、您好!
    是否可以发布设计原理图?
    很难盲目地进行故障排除。
    如有需要、请直接发送至我的电子邮件
    此致
    Branislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此帖子已移至直接电子邮件
    因此、它将关闭。
    此致
    Brani