This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:如何因过放电而从短路保护中恢复? 或者如何避免触发短路保护?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692327/bq24040-how-to-recover-from-short-circuit-protection-due-to-over-discharge-or-how-to-avoid-triggering-the-short-circuit-protection

器件型号:BQ24040

你好  

 我们在产品中使用的是 BQ24040。  当它长时间处于空闲状态而未充电时、过放电会导致短路保护。 发生这种情况时、我们如何恢复?   

如果无法恢复、我们如何避免这种情况(短路保护导致的过度放电)?

我们正在寻找有关硬件和系统设计的建议、而不是要求用户及时充电。  

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack
    电池的短路检测阈值为1.8V、此时或低于该阈值时、电池电流限制为7.5mA。
    当电压增加到高于此点时、电流将增加到预充电阶段、即快速充电电流的10%。
    在3V 时、该单元将转换为快速充电。

    许多电池都具有保护器电路、当电压降至较低水平时、该电路将断开电池。 您的电池是否属于这种情况?