This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:bq2407x 数据表缺少有关反向电流保护的信息/使人困惑?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692263/bq24073-bq2407x-datasheet-missing-confusing-information-about-reverse-current-protection

器件型号:BQ24073

您好!

我有一个与以下链接类似的问题。

没有适配器时、IN 处是否有电压? 根据数据表中的方框图、BAT 和之间有2个二极管压降、分别来自 N-FET 和 P-FET。

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    bq24073在 Q1和 Q2上都具有反向电流阻断功能。 第14页的功能块简化了两个器件、便于说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、感谢您的回复