This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:故障中断

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z60, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683617/bq40z50-r1-fault-interrupt

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60BQ40Z50

大家好、团队、

除了 BTP_INT 引脚、除了低电池跳变点之外、还有什么方法可以将来自 bq40z50-R1的故障中断信号映射到主机以用于其他故障? 除了低电池电压点之外、是否可以映射 BTP_INT 以触发任何其他故障?

如果不是、主机连接电池组管理器的典型方法是什么? 是否希望主机持续轮询状态寄存器以查找故障指示?

谢谢、

Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也对此感兴趣、但对于 bq40z60而言。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、
    在 bq40z50上发生保护或故障事件时、不提供硬件中断。
    通常情况下、主机将轮询监测计并采取适当的措施、由于 bq40z50内置了保护功能、因此它可以在无需主机干预的情况下采取与安全相关的措施。
    另一个选项是使用监测计广播模式,使监测计能够在总线上广播消息:
    充电控制 SMBus 广播:
    如果启用了[HPE]位、则主模式向主机地址广播 PEC 已启用。 如果[cpe]
    位被启用、到智能充电器地址的主控模式广播被启用 PEC。 [BCast]
    位启用向主机或智能充电器的所有广播。 启用[BCast]位后、将执行以下操作
    广播被发送:
    •ChargingVoltage()和 ChargingCurrent()广播发送到智能充电器器件地址
    (0x12)每10秒到60秒
    •如果[OCA]、[TCA]、[OTA]、[TDA]、[RCA]、 [RTA]标志被置位,AlarmWarning()广播为
    每10秒发送到主机设备地址(0x14)。广播在上述所有标志都已发送完成后停止
    被清除。
    •如果设置了[OCA]、[TCA]、[OTA]、[TDA]标志中的任何一个,则 AlarmWarning()广播将发送到智能充电器
    每10秒设备地址一次。清除以上所有标志后、广播停止。

    此致、
    Swami