This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54339:大输出电容值

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54339, TPS54361, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690062/tps54339-large-output-capacitor-value

器件型号:TPS54339
主题中讨论的其他器件: TPS54361TPS54360

大家好

 

的客户 采用 TPS54339进行设计、规格为:

 

7V…Ω 18V => 3.8V/2.8A 峰值

 

它们具有 一个额外的450uF 负载电容器。

 

如果可以的话,你能评论一下吗?

 

以及要采取哪些措施来确保设计稳定?

 

此致

 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通常、测量应用的波特图、检查 BW/PM 结果以确保稳定与否。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    感谢您的第一条评论。 但是,客户没有网络分析器。

    因此、我需要您根据电路仿真文件或您自己的稳定性计算判断这是否有效。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    对于 DCAP2器件、540uF 过大。 根据过去的应用、它可能会导致稳定性或启动问题。 建议减小输出电容或使用电流模式器件。 如果需要、我可以使用 TPS54339进行一些基准测试、谢谢。

    BSR、Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、大家好

    让我确认客户确实必须通过测量波特图或负载阶跃来验证稳定性。

    有用的应用手册包括:

    应用报告 SLVA958 - 2018年4月 TI 低功耗直流/直流应用手册的主题索引 slva958.pdf 

    应用报告 SLVA381B 简化稳定性检查 slva381b.pdf

    应用报告 SNVA364如何测量电源的环路传递函数 snva364a.pdf

    --------------

    或者使用具有更高设计灵活性的电流模式降压:

    TPS54340 和 Excel:

    slvc452 TPS54360/TPS54361系列设计计算器

    此致