This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:它能否并行驱动2个100A MOSFET?

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC24612, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691605/ucc24612-can-it-drive-2-pcs-100a-mosfet-in-parallel

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC28180UCC28064

您好 TI 团队

  客户希望使用 UCC28056+UCC25630设计320W SMPS、输出为12V/2A。 因此、客户计划使用2个 UCC24612、4个100A MOSFET。  一个 ucc24612需要并行驱动 2个100A MOSFET,UCC24612能否直接驱动它? 或者客户是否需要添加 图腾柱电路? MOSFET 参数如下所示。 请 建议。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁:

    感谢您提出问题。

    您能否提供客户想要使用的 MOSFET?

    我想知道2个 MOSFET 并联可能也具有过低的 Rdson。

    mΩ SR 的 Rdson 约为7k Ω

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin
    Rdson 为3 m Ω。 因此、ucc24612无法驱动它。 是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    我只想指出、对于 UCC28056等单相转换 PFC 而言、320W 是相当大的功率。 您可能需要考虑 UCC28180等 CCM PFC 或 UCC28064等交错转换模式 PFC。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lough
    感谢这里的补充!

    尊敬的 Agril
    是的、如果 Rdson 过低、UCC24612将不是一个好建议。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    您的客户可能已经知道这一点、但为并联 MOSFET 使用单独的栅极驱动电阻器很重要。 这样做的主要原因是为了防止栅极上的破坏性高频(>100MHz)振荡。 两个并联器件的 PCB 布局也需要尽可能对称。 他们的 SR 供应商将能够提供更多详细信息。
    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的补充。

    此致

    Kevin