This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:用于 TPS54020的 STEP (或任何其它3D 格式)模型

Guru**** 2578755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682147/tps54020-step-or-any-other-3d-format-model-for-tps54020

器件型号:TPS54020

你好。

我们在器件中使用 TPS45020电路、但无法在互联网上找到该器件的3D 模型。 您能为我们提供什么吗?

提前感谢。

Pavel Riha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、

    让我看看我们的内部系统中是否有它。 如果我不能做,但可能是星期六或星期日,我才能做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    我从 Altium 中导出了步进模型 它只是一个矩形实体、左上角有一个圆柱、用于指示引脚1的方向。  它的缩放比例为1mm = 1英寸。  因此、您会得到一个尺寸为3.599" x 3.599" x 1"的盒子。  你想这个吗?  或者、您更愿意使用显示引脚的实际尺寸模型吗?  3D CAD 是我的爱好之一。  今天晚上或明天早些时候、我可能会在30分钟内膨胀。  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、非常感谢您的快速回复。
    让我承认-我正在寻找一个带引脚的模型。

    提前感谢。
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    今天晚上或明天早些时候、我会把一些东西放在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    看看这是否适合您...

    e2e.ti.com/.../TPS54020_5F00_3d_5F00_new.stp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的工作。 3D 模型看起来很好、运行良好。

    很抱歉我反应迟缓-我很忙。

    谨致捷克共和国的问候。

    帕维尔