This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640 /超级电容器的建议电容范围。

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685452/bq24640-bq24640-recommended-capacitance-range-of-super-cap

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: LM5116

我们正在为研发活动寻找超级电容器充电器 IC。 我发现 BQ24640适合我们的应用。 计划添加5个电容器、每个电容器为3000F @ 2.7V 串联、使600F @ 13.5V。 请建议。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24640是我们当前产品系列中唯一的超级电容器充电器。

    它可以为您列出的超级电容器配置充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24640是我们当前产品系列中唯一的超级电容器充电器。

    它可以为您列出的超级电容器配置充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您的回复。 请查看随附的图表并提出建议。 我们计划使用 LM5116直流/直流转换器为 BQ24640供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的方框图、bq24640应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing:

    感谢您的回复。 将实现电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我能否在汽车行业中使用 BQ24640、是否符合汽车标准。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24640不符合汽车标准。

    您的终端设备是什么? 是汽车售后配件吗? 或者它是在汽车中构建的吗?

    如果是售后市场、则可能不需要通过汽车认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您的回复。 我们将使用 BQ24640。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing:

    你在干什么? 我们已完成 BQ24640的原理图。 如果有任何问题、您可以查看并帮助我们解决吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请上传您的原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    请查找随附的原理图。 我们的输入范围为10V-12V 直流。 请访问 review.e2e.ti.com/.../1854.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24640是一款降压充电控制器。 如果您的输入仅为10至12V、则13.5V 电容器组将不会完全充电。

    选择 LC 输出滤波器可提供12kHz 至17kHz 的谐振频率、请根据数据表第7.3.6、8.2.2.2和8.2.2.3节仔细检查输入和输出电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing:

    非常感谢您的回答。 我们计划减少串联电容器的数量、以达到10.8V。 并将根据数据表更新输入和输出电容器。

    非常感谢您的回复。