您好!
我之前曾创建过相同的帖子(具有相同标题)、无法更新、因为该帖子已锁定、正在创建新帖子。
我仍然面临同样的问题。 我在稳压器的输出端添加了一些额外的反向电压保护、认为反向电压会造成问题、但我仍然面临相同的问题。 在同一优先级上需要一些支持。
此致、
Avinash Aravindan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Emmanuel、
感谢您的回复。我已经按照建议捕获了波形、并附上了包含波形的 pdf。 我已在可行的情况下使用有源探头和短引线捕获所有波形。
首先、让我 解释一下运行场景和故障场景。 该稳压器由 USB 电源供电并由 MCU 控制。 MCU 仅在用户提供输入时启用稳压器。 MCU 控制稳压器反馈路径中的数字电位器、以根据用户输入将输出电压设置为5V、3.3V、2.5V 或1.8V。 我们有5个故障装置(共50个)、其中两个在首次加电时发生故障、另外3个在未连接任何负载的情况下、当电压变化(1.8V -> 2.5V - 3.3V - 5V)时发生故障。 当电压发生变化时、稳压器电压首先在大约60uS 内降至1.8V (所附 pdf 中的图像6)、然后上升至所需的电压。
我们已更新了原理图、其中包含针对稳压器的附加反向保护电路、我们已观察到、如果在稳压器输出端施加更高的电压(这可能发生在我们的使用场景中)、稳压器会受损。 请查看随附的更新原理图、稳压器部分的布局完全相同。
pdf 中的第一个图显示了热插拔 USB 时的 VIN 波形、未发现任何问题。 接下来的4幅图像是1.8V、2.5V、3.3V 和5V 输出的 SW 波形。 图6显示了最坏情况下在60uS 下从5V 下降到1.8V 的情况。 其余的图显示了不同的电压转换波形(所有波形均在空载时捕获)
请告诉我需要的任何其他详细信息。 请优先考虑这一点、我们正处于实际艰难的状态、计划在第三季度生产的产品。
此致、
Avinash Aravindane2e.ti.com/.../TPS62560-Regulator-Debugging.pdfe2e.ti.com/.../TPS62560_5F00_schematics_5F00_2.pdf
您好、Emmanuel、
感谢您的支持、问题似乎与您提到的完全相同。 我已经使用 VIN 捕获了波形、如前所述的变化非常明显。 我附上了波形、这对任何参阅该帖子的人都很有帮助。 我们需要在强制 PWM 模式下运行、因为我们需要在轻负载时对电压具有更严格的容差、因此我们将在软件中进行同样的管理。
我还有几个问题需要我理解、也有助于其他人参阅此帖子
1) 1)为什么 SW 节点在发生故障后显示 GND 低阻抗?
2) 2)是否有任何计算可允许的最大电压变化(V/us 或类似的值)?
3)是否有任何其他硬件修复来避免此问题(例如、从 SW 节点到 VIN 的二极管)?
此致、
Avinash Aravindan