This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电池交换检测?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679770/bq35100-battery-swap-detection

器件型号:BQ35100

如果要在使用纽扣电池(LiMnO2)的系统中使用 bq35100、首选的电池更换检测方法是什么?  

我看到有一篇关于反复切换 GE 引脚直到 SOH 在 SOH 模式下运行时稳定的文章。

按需运行在 EOS 模式下、然后使用它来确定我们的电池寿命接近尾声是否有意义?

主要是检测电池的尾端并向用户提供足够的警告、但在此之前使用 SOC 也会很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、
    LiMn02配置文件不是平坦的、因此您可以方便地使用 SOH 模式来确定尾端 如果插入了新电池、主机可以发送一条新电池命令。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复杂的是、我们实际上不知道电池是否已更换。 它可能会被移除并重新插入、也可能是由于触点反弹而断电。 您将如何从这些中恢复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须发送新的电池命令、否则您将会有错误的测量。