This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:寄存器0中的 PMIC 故障

Guru**** 2610795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679109/bq25121-pmic-fault-in-register-0

器件型号:BQ25121

你好

器件充电时、PMIC 进入故障状态、读取  寄存器0x0h 上的0xC1h (故障)。

电池正在充电、但此错误会影响我。

当我断开设备与充电器的连接时,它存在故障状态并 显示:0x03h。

请帮助解决此问题

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIMA、

    它可能是一个故障、而不需要禁用 ILIM 或 VINDPM 等充电。 您能否共享所有寄存器的读数?

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法重置 PMIC 开启时间(我的 PMIC 具有看门狗计时器、我必须每50秒复位一次)
    PMIC 重新加载的默认值,并移至 FAULT 状态,
    但没有什么帮助使其脱离这个故障状态、我复位 CPU 并重新配置所有寄存器、但它保持在故障状态。
    如何解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIMA、

    如果您希望绕过看门狗、则当适配器不存在时、将/CD 引脚设置为低电平将实现该目的。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电池完全放电并且我开始为器件充电时、我会看到该寄存器

    数据:C1来自 I2C 地址:106寄存器:00 (这是我看到的寄存器错误、在器件充满电之前不会得到解决)

    数据:20来自 I2C 地址:106寄存器:01

    数据:00来自 I2C 地址:106寄存器:02

    数据:E8来自 I2C 地址:106寄存器:03

    数据:32来自 I2C 地址:106寄存器:04

    数据:64来自 I2C 地址:106寄存器:05

    数据:FE 来自 I2C 地址:106寄存器:06

    数据:FC 来自 I2C 地址:106寄存器:07

    数据:68来自 I2C 地址:106寄存器:08

    数据:2A 来自 I2C 地址:106寄存器:09

    数据:2C 来自 I2C 地址:106寄存器:0A

    数据:42来自 I2C 地址:106寄存器:0b
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电一小部分后、它将变为:

    09:54:33.110控制台:从 I2C 地址:106寄存器:00读取数据:C1

    09:54:33.122 PMIC 从 I2C 地址读取数据:00:106寄存器:01

    09:54:33.133 PMIC 从 I2C 地址:106寄存器:02读取数据:00

    09:54:33.145 PMIC 从 I2C 地址:106寄存器:03读取数据:E8

    09:54:33.156 PMIC 从 I2C 地址读取数据:32:106寄存器:04

    09:54:33.167 PMIC 从 I2C 地址读取数据:64:106寄存器:05

    09:54:33.178 PMIC 从 I2C 地址读取数据:FE:106寄存器:06

    09:54:33.190 PMIC 从 I2C 地址读取数据:FC:106寄存器:07

    09:54:33.201 PMIC 从 I2C 地址读取数据:68:106寄存器:08

    09:54:33.212 PMIC 从 I2C 地址:106寄存器:09读取数据:2A

    09:54:33.223 PMIC 从 I2C 地址:106寄存器:0A 读取数据:6C

    09:54:33.234 PMIC 从 I2C 地址读取数据:42:106寄存器:0b
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    这似乎是正常的。 您的电池已深度放电、因此如果保护 IC 打开、我们将读取 BUVLO 故障。

    将电池充电至3.2V (3.15V)以上的典型值后,此故障消失。

    此致、
    gautham