This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:从何处下载 BQ 评估软件?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, BQ4050, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683398/bq3060-where-to-download-bq-evaluation-software

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件: BQ4050BQEVSW

你(们)好

从何处下载 Bq 评估软件? 我需要连接 EV2300到 BQ3060、但我2年前在一台计算机上安装了此软件、该计算机不再可用、并且我没有安装文件。

是否有人可以向我发送该软件的下载链接?  

此致、

Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、
    下面是 bq3060软件的链接。 我们有 bq4050、这是基于 CEDV 的最新电量监测计、如果可能、请使用 bq4050。 我们不建议在新设计中采用 bq3060。
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、您能否提供直接下载链接? 我找到了   、似乎找不到下载的位置。

    我们不再使用 bq3060、但其中一些电量监测计用于需要修复的旧电池组中。

    此致、

    Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、
    请参阅以下链接、该链接也可在 bq3060页面的软件下找到。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说该软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlis、

    bqEVSW 可从下载

    如果您单击"Download"按钮、您应该能够下载它:

    运行下载的可执行文件将在您的计算机上安装 bq3060 bqEVSW。

    如果您仍有问题、请告诉我。

    此致、

    Swami