This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:想要了解建议的 ChemID 容量(SDI - 0132)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691487/bq27542-g1-want-to-know-the-capacity-of-chemid-suggested-sdi---0132

器件型号:BQ27542-G1

您好!

我已将2600 mAh 电池日志(CHARGE_RELEASE_DELOAD_RELEVE_RELEASGE)上传到 GPC 以获取充电 ID。

我收到了报告、建议132、偏差%= 2.7

下面的条目我在 Battery Management Studio 的 Chemistry Programming list 中找到。

SDI - ICP103450S - 0132 - LiCoO2/碳6、-20C、OCV 精炼

是否有人可以告诉我上面输入的容量是多少?

谢谢。

Basavaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Basavaraju、您好!

    测量仪表的设计容量应为2600mAh。

    ChemID 模型与容量无关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kang Kang