This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:将 usb2any 连接到 tps65400时出现问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690032/usb2any-problems-connecting-usb2any-to-tps65400

器件型号:USB2ANY

你(们)好

tps65400evm 提供12V 电压。 但 PI-Commander-PMU 软件无法识别它。

我的 PC 操作系统是 win10。  

该软件已从以下链接下载。

www.ti.com/.../toolssoftware

USB2ANY Explorer-2.8.2.0 Setup.exe

我们安装了 usb2any 软件。

您能在图片中发现什么问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将在明天的实验中检查它、然后给出反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    关于此问题有两个相同的帖子、我在另一个帖子中回答、请关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 这似乎是由您的帮助解决的。