This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:设置输出电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691776/tps7a83a-setting-output-voltage

器件型号:TPS7A83A

尊敬的团队:

您能否提供有关如何针对不同输出值正确配置 TPS7A83A 的示例帮助?

例如:

我的客户的输入电压为5.3至5.6V

他希望能够在5至5.2V 之间微调输出电压(通过更改 ANYOUT 输出)。

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    您是否阅读过数据表的第8.1.1节? 使用 ANY 输出网络只允许在0.8V 至3.95V 的电压范围内对 TPS7A83A 进行编程。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您的快速回答。
    我已经阅读了第8.1.1节、但它没有解释如何实现5V 至5.2V 的输出。
    根据我的理解、在本例中根本不能使用 ANT-OUT。
    在这种情况下,如何设置 ANE-OUT 引脚-保持断开?
    我们是否应该根据第19页底部的公式只使用 R1/R2?

    此致、
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    是的、让编程引脚像数据表的图47所示那样浮动、并根据第19页的公式(1)使用 R1/R2对输出电压进行编程。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    Kai 正确。 在可调工作模式下使用 TPS7A83A 时、悬空 ANE-OUT 引脚、并使用公式(1)设置分压电阻器。

    您是否需要在 LDO 运行时动态调整输出电压、或者这是一次对输出电压进行微调?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、Kai:

    感谢您对此的支持。

    最终目标是能够微调功率放大器的电压。

    我将通过内部电子邮件发送客户设计、征求您的建议。

    此致、

    NIR。