This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063 IC 的输入电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692149/ucc28063-input-voltage-for-ucc28063-ic

器件型号:UCC28063

我对贵公司交错 PFC 控制 IC UCC28063的运行条件有疑问。
我认为输入电压是控制 IC 采用交流输入、但它能否在直流输入(直流150V -直流800V)条件下运行?
当然、我对功率因数改进等没有太多的看法。效果、我想如何通过提高高功率电压来使用它。
如果您可以将其与直流输入一起使用,请告诉我如何处理 VINAC 终端、ZCDA 终端和 ZCDB 终端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用具有直流输入的 UCC28063。
    VINAC 连接到直流输入、用于欠压保护。
    ZCDA 和 ZCDB 的连接方式与交流输入方式完全相同
    此致
    John