This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:频率与 ICC 间的关系

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680339/uc2843a-frequency-vs-icc

器件型号:UC2843A

你好。

我对 UC2843A 有疑问。

您能得到频率与 ICC 之间的关系图吗?

目前正在对其进行评价。
65kHz:ICC=21mA
100kHz:ICC=28mA
结果就是这样。

我想知道该值是否正常。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    IC 消耗的电流会释放到工作频率及其驱动的 MOSFET 的电容。

    您能否共享 MOSFET 的数据表?

    此外、由于 UC2843A 是一款双环路器件、偏置电流将高于基于 UCC CMOS 的版本。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    UC2843A 用于两种电路。 一个是 NPN 和 PNP 晶体管

    图腾柱驱动器(NPN 和 PNP 晶体管)被添加到外部以驱动 MOS。 ,其他驱动器。

    NPN:2SC2873
    PNP:2SA1213
    MOS:TK9A20DA

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我发送了 FET 数据及前一封邮件。

    这次、我们将发送当前 uC 2843A 和 FET 成分。 (附件)


    感谢 you.e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-UC2843A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    只需再次检查线程、客户能否在没有图腾柱驱动器的情况下以100kHz 的频率检查 UCC3843A 偏置电流、以确保驱动器正常工作。

    我认为偏置电流看起来正常。

    此致

    Peter