This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085作为超级电容器充电器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691600/lm25085-lm25085-as-a-supercap-charger

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件:LM5085

我´m 使用降压控制器 LM25085作为简单的超级电容器充电器(1A 的固定充电电流)。 我的超级电容器组由4个串联的2.7V/50F 超级电容器组成、´s μ F 的最大电压必须为10.8V。 我的输入电压是  +12V 的直流源。 该 降压控制器可连接到外部电流限制(通过 PMOS Rdson 或通过外部电阻)。 根据我的理解、如果在该控制器的输出端连接了超级电容器组、则超级电容器组的充电电流将是所选的电流限制。 n´t 具有单个充电电流的限制、我不会看到任何其他问题、以便根据 LM25085/LM5085实现此类超级电容器充电器。 是否有人使用 LM25085/LM5085作为超级电容器充电器? 对此建议是否有任何反馈?