This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器的独立调光

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59108, TLC5925, TLC59116, TLC5946, TLC5971, TLC5923, TLC5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691838/independent-dimming-of-led-driver

主题中讨论的其他器件:TLC59108TLC5925TLC59116TLC5946TLC5971TLC5923TLC5922

请告诉我们 满足以下条件的 LED 驱动器。

独立调光

VLED=12V 以上

LED 电流=每通道30mA

调光 RGB LED、而不是背光

进行比较

我们找到了 TLC59108。

您是否了解其他产品?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    可以实现每个通道的独立调光。
    您是正确的、它通过设置开/关时间进行控制。 例如、打开100us、关闭900us 可实现10%的占空比。

    请告诉我们控制开/关时间的方法。
    按寄存器?

    我们在数据表中找不到该方法。
    例如、TLC59108具有寄存器来设置每通道的调光。
    我们需要了解有关 TLC5925的每通道调光方法。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Takahiro-San、

    我已在您的模板帖子中回答了您的问题:
    e2e.ti.com/.../2551091

    对于原始帖子、如果您正在寻找 I2C 接口 LED 驱动器、TLC59116具有16个通道、可支持高达20V 的 VLED。

    如果还可以选择 SPI 接口、则可以查看 TLC5922、TLC5923、TLC5971和 TLC5946。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth