This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式变压器向导 V1.1

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684461/flyback-transformer-wizard-v1-1

设计

客户通过反激教学视频 反激变压器向导 V1.1找到文件。但仅 搜索 V1.0版本。

您能不能帮助提供 V1.1版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    我们将在这个 Soonn 上向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您可以使用 WEBENCH 中 TI 高电压产品的变压器设计功能来设计反激式变压器。

    下面是一个 WEBENCH 设计示例、您可以使用该示例了解有关该功能的更多信息。 单击原理图中的变压器符号、然后选择 Explore Transformer Core/Bobbin Selection。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    您将能够生成一份报告、其中包含帮助您进行原型设计所需的详细信息。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    Custmer (客户)还想获取此文件"反激式变压器向导 V1.1"、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我不知道这种工具。 您能告诉我们您在哪里获得了此信息吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计
    我们从 video.pl上的教学网站上获得了该信息。请参阅以下网站
    edu.21dianyuan.com/.../10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们查看了该网站、它看起来不像 TI.com 网站、因此我们不知道上传到该网站的内容。 无论如何、我们也找不到上载的反激式变压器向导的 v1.1。 只有一个 v1.0。