This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-2PH:电流失衡

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691578/lm5122evm-2ph-current-unbalance

器件型号:LM5122EVM-2PH
主题中讨论的其他器件:LM5122

大家好、我的 LM5122设计是类似的。  仍在设计中。

在这种不平衡的情况下、您的输出纹波看起来是什么样的?

这是参考值: 占空比为48-50%的2个交错相位几乎可以消除所有纹波。

您的纹波是否主要消除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、

    您是否说您的设计规格类似于 LM5122两相 EVM 的规格? 您提到了什么不平衡?

    如果每个相位的占空比为~50%、则大部分输入纹波电流将被消除。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我是回答这个不平衡的人。 我尚未完成设计。
    是的、我的占空比为47%。
    我正在尝试获取更多信息。 LM5122中包含的图形是一个大胆的声明。
    根据该图、我的47%占空比可提供小于3%的纹波。 这是巨大的、对吧?
    但每个交错电路仍然具有高纹波、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

    感谢您的澄清。 如果您正在响应另一个线程、请在该线程中回复、而不是创建新帖子。 您尝试回复哪个帖子?

    您是否参考数据表中的图30? 请注意、IRMS 以输出电流 RMS 值为基准。

    谢谢、

    Garrett