This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:当输出 LED 短路时、TLC59116的行为是什么?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691873/tlc59116-what-s-the-behavior-of-tlc59116-when-output-led-short

器件型号:TLC59116

尊敬的团队:

我的客户希望了解 TLC59116在 LED 短路时的行为。

两种条件:

1.5V 用作 VLED、并将1个 LED 连接到电流阱引脚

2.15V 作为 VLED、连接、4LED 连接到电流阱引脚。

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、

    正如您所描述的、您似乎在询问 VLED 短路的问题。

    由于 TLC59116是恒定电流吸收器、因此如果 OUT 短接至5V 或15V、则 OUT 仍会按照编程方式吸收恒定电流。

    但是、随着 OUT 上的压降增加、功耗将大幅增加。

    IC 过热后、将发生 TSD。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    感谢您的快速回复。
    根据我的理解、我们以5V、20mA 为例。
    发生短路时、器件上会施加0.1W 的电流并产生热量?

    BTW、当器件检测到 LED 开路时、器件将关闭该电源轨?

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    您对功耗正确无误。

    对于 LED 开路检测、可以通过寄存器 EFLAG1和 EFLAG2将错误状态读出为错误标志、如数据表的9.3.1所示。 但不会采取任何其他措施、通道仍处于开启状态。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth