This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:LG 18650HE2的化学成分文件

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684135/bq78pl116-chemistry-file-for-lg-18650he2

器件型号:BQ78PL116

您好!

 对于 bq78pl116r1、是否存在 LG ICR18650HE2 (或 INR18650HE2)单元的任何现有 CHEM 文件?  电池为 2500mAh 镍镉电池/碳氢电池。

提前感谢!

Jeffrey Ye 和 Totex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 期待 得到答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有用于此操作的 ID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以使用更接近的现有 ID? 或者、如果我发送电池数据收集、您能否帮助创建一个?

    谢谢

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果现有 bq78pl116 chem 文件列表中未包含单元格 ID、TI 是否可以帮助创建该 ID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jeffrey、在仔细检查后、看起来好像是为你的细胞创建了2055。 我们在搜索数据库时必须离开 ICR 和 INR。
    条目如下:
    镍镉电池/碳氢电池2055LGC:18650HE2 (2500mAh)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DMax、明白了。 谢谢!