This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL497A:TL497A 对反馈引脚噪声的敏感性(&A);TL497对反馈引脚噪声的敏感度是否比 TL497A 更敏感?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL497A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687623/tl497a-tl497a-sensitivity-to-feedback-pin-noise-was-the-tl497-more-sensitive-to-feedback-pin-noise-than-tl497a

器件型号:TL497A

你好。  对于询问这种令人尊敬的器件、我们会提前道歉。  尽管如此、它仍在大量封装的当前生产中、因此零件存在需求和现场使用。

一些文档是指可能添加到反馈引脚(COMP 输入)的保护电路、通过暂时将引脚驱动至高于1.2x V 基准电平来阻止该引脚上的噪声中断电感器充电周期。  这与说明和正常运行图相矛盾、在这些图中、即使在反馈引脚电压高于同一文档中的基准电压后、也会完成完整的充电周期。  这是否是 TL497遗留的问题、而 TL497A 的文档中又有此问题?  

对当前操作更重要、请参阅文档 SLVA143《使用 TL497A 设计开关稳压器》:

TL497A 是否在充电周期内忽略反馈引脚状态的变化、如图 4?

FB 引脚上的瞬时高电压会暂时中断计时电容器充电过程、如图所示。 14(b)?

提前感谢您。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 上的瞬时高电压可能会中断 CT、从而中断导通时间。 图4仅用于显示如何跳过周期以及幅度被夸大(不是按比例绘制而不是按 Vprogrammed 绘制)、以便于说明。 要影响 CT、FB 应远高于常规输出纹波电压所导致的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 了解同一文档的不同部分如何仍然一致、这一点很有帮助。 您能否分享 FB 上需要多大的凸点才能产生效果的想法? 我对所需的噪声的一般刻度很好奇、即10mV、100mV、1V。。。 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要为您查找信息。 该部件于1976年发布、去年我开始支持它。 请给我们一些时间来搜索信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的设计团队研究了该设计、发现没有内置迟滞电压。 当 FB 超过基准电压时、CT 充电电流似乎中断、因此应用手册建议 FB 的二极管钳位、以避免影响 CT 充电周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我想确保我理解。  此新信息是否意味着只要 FB 超过基准电压、就会中断 CT 充电?  还是在正常反馈操作期间?  我已经见过没有钳位二极管的应用电路在完全生产中-当电感器饱和且限流器电路打开以更快地为 CT 充电时、这些电路是否仅结束输出电流脉冲和 CT 充电周期?

    感谢您对此提供的帮助和想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来是这样的。 我将自行订购 EVM、以便更好地了解此 Lagacy 器件。