This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:最大同步输入频率?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691923/tps55340-q1-maximum-sync-input-frequency

器件型号:TPS55340-Q1

您好!

在数据表的引脚功能表(第3页)中、显示 SYNC 引脚接受高达1MHz 的信号。 但是、在第10页的开关频率部分中、建议对频率高于1.2MHz 的开关使用外部同步输入。 在本例中、最大同步输入频率是多少?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYNC 引脚接受高达1MHz 的信号应为 SYNC 引脚接受高达'2MHz'的信号,这是数据表中的拼写错误。