This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:SW 引脚下冲

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690684/tps55340-sw-pin-undershoot

器件型号:TPS55340

尊敬的 E2E 会员:

我们的客户使用 TPS55340并测量 SW 引脚、下冲达到 -640mV。
对于该 IC 有任何风险吗? 仅为-0.3V 的 IC 规格。


2.如果没有风险、 TI 是否有任何技术文档 进行确认?

3.如果有风险、我们如何通过此设计进行改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压范围、输出电压范围和输出电流是多少? 以便我们可以对其进行双次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:


    1.输入电压范围:10至13V

    2.输出电压范围:19V +/-5%

    3. 输出电流范围:0A 至1.5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试前、您是否校准了示波器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    那么、它对该 IC 有任何风险吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天是办公室的输出。  将在实验中再次检查下冲。 -0.3V 是直流电压要求。 对于瞬态值、它可以远低于-0.3V。 因此、一般而言、它不会带来任何风险。

    我将在星期三答复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    我测量系统板、发现探针的 GND 连接不良、因此0V 存在偏移。

    但在20ns 期间下冲低于1V。

    TI 是否有下冲负电压的保证书或报告?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -1V/20ns 下冲不会造成任何损坏。 让我们通过电子邮件进行讨论。