This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:TPS55165-Q1 12V 输出

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691699/tps55165-q1-tps55165-q1-12v-output

器件型号:TPS55165-Q1

我有一个 TPS55165-Q1评估板。 我通过将 J6置于12V 电压来选择12V 直流输出。 当我为评估板加电并使输出短路时。 Vout 为0V、符合预期。 但是、当我移除短路线并重新连接负载时。 输出电压仍然为0V、从不会回到12V。 我必须循环通电、然后将电路板恢复到正常状态、输出电压为12V。 我的问题是、如果正确、我必须重启电源才能恢复正常。

我的跳线设置如下:

J1:导通

J2:解锁(我认为图例锁存和解锁在电路板上相反)。 无论如何、我将跳线放置在引脚1和2上)

J3:跳线打开

J4:开路。

J5:PWM。

J6:12V

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您的步骤正确。 TPS55165将在短路情况下清除 IGN 信号、然后器件将被禁用。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我的问题是、如果我们移除了短路的导线、则应该将电路板恢复并恢复到12V 的正常输出电压。 但它没有。 它需要对电路板进行下电上电。 是这样吗? 谢谢。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Zack 的含义与您的含义相同。 如果短路条件持续时间超过12ms。 然后、即使短路情况  已清除、我们仍需要对 电路板进行下电上电。