This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27741-G1:电池充电器和电量监测计

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691271/bq27741-g1-battery-charger-and-fuel-gauge

器件型号:BQ27741-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24075

你好--

我不熟悉电池电量监测、一直在使用 SparkFun 的电池保姆进行实验:

www.sparkfun.com/.../13777

它是 BQ24075电池充电器和 BQ27441-G1A 电量监测计的组合。

我使用6V、3W 太阳能电池板为电池充电器供电。

我尝试使用4400mAh 锂聚合物电池、这是两节并联的电池:

cdn-shop.adafruit.com/.../C449_-_ICR18650_4400mAh_3.7V_with_PCM_20140728_APPROVED_8.18.pdf

我一直在读

cdn.sparkfun.com/.../BQ27441-G1-users.pdf

我知道电量监测计应该能够达到8000mAh、但可以将两节电池并联使用吗? 文献中显示了一个单元格。 此应用程序是否正常?

请随时向我提供文档和/或其他可能有所帮助的设备。

-BB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brett、

    如果您的电容量仅为800mAh、则应该可以。

    在您的应用中、如果您有足够的静置5小时(我认为您这样做是因为这是一个太阳能电池板)、那么容量限制不是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我应该澄清一下:电池由两节并联的电池组成、产生的总容量为4400mAh。 我更担心提到的电量监测计与这种类型的电池安排兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brett、

    哦、很抱歉对问题有误解。

    是的、1S2P 配置将起作用。

    请确保最大限度地减小并联两节电池的导线或接口之间的电阻。 10 m Ω 或更低(如果可能)。