This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17381F4:选择 N-MOSFET

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13380F3, CSD15380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691790/csd17381f4-selection-of-n-mosfet

器件型号:CSD17381F4
主题中讨论的其他器件:CSD13380F3CSD15380F3

您好!

我们正在寻找具有以下规格的 N-MOSFET。
请介绍推荐的器件。

【所需规格/选择策略】
・Vgs=2V (关于)@Id=100mA
・Ciss<50pF@VDS=10V
・PKG=SOT23等效器件

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cafain、

    感谢您发帖。
    我们没有满足您确切要求的器件。
    我们可以提供:
    CSD13380F3等器件具有2Vgs 驱动能力、但 Ciss 较高(120pF 典型值与目标<50pF)。
    2.像 CSD15380F3这样的器件不具有2Vgs 功能、但实际上低于 Ciss 目标、其典型值为~8pF。

    这两种封装都不等效于 SOT-23、它们都是晶圆级封装(封装中没有塑料、仅硅封装)、我们的任何塑料封装产品都不像我在这里提到的两种器件那样接近您所需的规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我知道没有封装。
    由于 CSD15380F3器件更接近请求、我们将考虑这一点。

    此致
    自助餐厅