This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:LM3424 DDRV 输出端出现意外关断脉冲

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691127/lm3424-unexpected-turn-off-pulses-at-the-lm3424-ddrv-output

器件型号:LM3424

您好!

我们使用的降压/升压配置与 AN-1967第4页上的配置几乎相同。   我们的原型已经证明是可靠的、 我们即将 进入生产阶段。  此时、一位可能非常重要的新客户要求在新产品的原型中使用多个驱动器 、该新产品涉及以比我们计划的速度、以大约20kHz 的速度非常快地刷写 LED 阵列。  几天前、客户联系我们时遇到了问题。  当加电处于连续导通状态时、 驱动器将以  大约40KHz 的速率闪烁9个 LED 灯串! 考虑到电路可能存在一些不稳定、我们采用了新的可直接用于生产环境的电路板、并在工作台上使用了六个 LED 灯串、 我们看到了一 个形状良好的全开/关 LED 电流脉冲、其频率为22kHz、  关断时间严格定义为2us。  探索产生这种干净脉冲的原因会导致在芯片的 DDRV 引脚上找到2us、22kHz 脉冲。  由于 DIM 输入未激活、使能端稳定接通、OVP 输入低、Vcc 正常且噪声低、我们正在寻找了解这一点的方法。   改变输入电压会 改变脉冲宽度。  30V 时大约为300ns、20V 时为1.7us、20kHz 时为1.7us、12V 时约为8us、16KHz 时为0.2us。  似乎有一个充电机制正在运行、但什么设置了阈值以及信号如何在 DDRV 上输出?

电路板经过精心布置、具有短屏蔽路径和尽可能多的回路覆铜。   我们非常感谢您在确定原因方面提供的任何帮助。

辛辛那提的 Steve

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您是否有可以分享的原理图? 您是否探测了 nDIM 引脚、以确保在发生这种情况时它稳定地高于1.24V?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否碰巧知道发生了什么?

    此致、