This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:更改 BQ25504EVM 的 UV 和 OV

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692023/bq25504evm-674-changing-uv-and-ov-of-bq25504evm

器件型号:BQ25504EVM-674

您好!

我有一个 BQ25504EVM。 我需要 UV=2.9V,OV=3.3V,OK_HYST=2.9,OK=3.0V,如何实现 这一点?

我需要这种配置、因为 我只希望 VSTORE 和 BAT-OK 在电压高于2.9V 时打开微控制器、否则它应该为零。

谢谢、

蜜蜂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这些值可通过不同的电阻器进行编程。
    VBAT_UV = VBIAS *[1+(RUv2/RUv1)]

    VBAT_OV= 1.5*VBIAS *[1+(Rov2/Rov1)]

    VBAT_OK_HYST= VBIAS *[1+(Rok2+Rok3/Rok1)]

    VBAT_OK_PROG= VBIAS *[1+(Rok2/Rok1)]

    EVM 用户指南的第15页上提供了 EVM 原理图。
    您必须将 EVM 上的默认电阻器更改为不同电压阈值所需的电阻器。