This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:了解 IPScale

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691272/bq78350-r2-device-fw-understanding-ipscale

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

您好!

我们刚刚使用 bq78350-R2为专用电动工具的7S 电池组设计了一款新的 BMS。
我们需要将 OCD 阈值和 SOCD 阈值等一些保护设置为大约-40A 和-50A、但这些值超出了-32768mA 的最大允许可编程值。

我了解 IPScale 参数的作用、但用途不明:

如果我设置 IPSCALE = 0x01 (bit15-12= 0001)、我知道一些读数按系数10^1缩放、但我不知道哪些设置需要保存在按10缩放的 DataFlash 中、哪些设置不是:
是否需要调节以 mA 表示的所有电流设置?
 是否需要对以 mAh 表示的所有容量设置进行缩放?

如果只需要缩放部分参数,哪个参数会受到 IPSCALE 的影响? 不是吗?

提前感谢。

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pietro、

    您以 mA 为单位的设置需要进行调节。 在监测计中、IPSCALE 实现不需要缩放派生参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    谢谢您的回复,但我不能完全理解您的意思。

    关于 mA 设置:
    电流死区等阈值、我想无法进行缩放。
    但是、我确实需要调整 OCC 和 OCD 阈值:如果我需要将 OCC 和 OCD 的"恢复阈值"低至200mA、如何处理这些阈值?

    关于"派生参数",您是否意味着不需要缩放 mAh 和 CWH 设置?

    提前感谢
    Pietro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pietro、

    无论涉及电流倍增、请在此处使用缩放。 因此、例如、所有恢复阈值都必须进行缩放、因为它们取决于报告的值。 此外、您还需要扩展设计容量等 这意味着、您不必使用虚假报告的电流、例如使用1A 进行校准、实际上说校准电流为100mA、为您提供10分频、监测计会自行处理。