This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:用于 EV2300对 BQ2022A 进行编程的标头和 DLL

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689841/bq2022a-header-and-dll-for-ev2300-to-program-bq2022a

器件型号:BQ2022A

您好!

我正在开发一种用于读取和写入 BQ2022A EEPROM 存储器的软件。

我可以使用 EV2300板根据需要使用整个电路。

我尝试了两件事:

1.使用 Arduino 开发与 BQ2022A 的通信、但到目前为止、我无法获得存在脉冲、似乎我没有做任何事情。

2.尝试查看是否可以从 EV2300发送写入和读取 EEPROM。

2. Alternative 没有让我感到很远、我没有找到任何包含要编程的头文件(.h)或 LIB 文件的 DLL。

我想对 C++进行编程。

可以帮帮我吗?

谢谢、

Lucas Citolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我会订购 EV2300和 bq2022A EVM 并使用 EVSW 程序确保正常运行、并首先检查 HDQ 引脚。

    没有用于 C++开发环境支持的.dll 文件。 您的最终应用是什么?