This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为锂聚合物电池充电

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691500/charging-lithium-polymer-battery

大家好、

我正在从事个移动电源项目。

有9000mAh 电池、放电率为2C。 我需要以1C (9安培)的电流为电池充电。

您能给我一个 TI 参考设计的最佳解决方案、以便电池充电速度尽可能快

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devansh、

    对于如此高的充电和放电电流、我认为我们必须使用外部 FET 充电解决方案。 充电器输入电压和电流范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Devansh、

    只需补充王的评论:

    考虑以下 EVM: www.ti.com/.../bq25910evm-854

    此设计采用双充电器配置、一个主充电器和一个从充电器、可共同提供1C 充电率。 这需要一个主机控制器。 就2C 的放电电流而言、我同意王。 您可能需要外部 FET、或者、您可以将系统负载直接连接到电池、绕过充电器的电源路径。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。

    充电器输入电压= 5V、电流范围为9-10A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devansh、

    Joe 的建议适用于此5V 输入高电流应用。