This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:用于2C 锂离子电池的欠压/过压保护 IC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ29209, BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691876/bq2970-under-over-voltage-protection-ic-for-2c-li-ion-battery

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: BQ29209BQ29200

大家好、

我正在寻找用于2节锂离子电池组的电池保护 IC。 特性必须包括欠压保护、过压保护等。电池组电压为7.2V。 每节电池的电压为3.7V。 我找到了 BQ2970、但没有欠压保护和2C 支持。  

阿里等您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alikaan:

    我们没有一个。 我们只有具有保护功能的2S 器件是 bq29200和 bq29209。

    谢谢

    Miguel