This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:规格拼写错误问题是否存在

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691088/bq27510-specifications-typo-issue-or-not

器件型号:BQ27510

在 bq27510 DS 中 、VREGIN 的最大电压为24伏、请参阅第6.1节。 但是、建议的电压为5.5伏。  

这会使我感到困惑。  bq27510似乎可以直接连接到2S 电池。 是真的吗? 如果我错了、请纠正我的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ake、

    bq27510的 LDO 可直接连接到24V、但我们仅支持此器件的1S 应用。 限制在 FW 上。