This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:2S 电池组参考设计

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2241, TS321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691097/bq27520-g4-reference-design-for-2s-battery-pack

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:TLV2241TS321

我可以为这种情况找到两个应用手册。 基本上、我们有一个用于分压器的外部 OP。  

2011:  使用 bq2750x 的多节锂离子和锂聚合物电池电量监测计主机端应用

2017年: bq27426适用于2节串联锂离子电池应用的电量监测设计

本例使用 TLV2241。 但这是一款传统器件、我怀疑它是否仍适用于 bq27520。  

对于2017年的文档、在本例中使用 TS321。 这适用于较低的50uA 泄漏电流。 由于 bq27520的施加电流为118uA、我认为它不适用于该器件。  

如果是、我们是否有其他适用于具有2S 电池组的 bq27520的参考电路?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ake、

    我们目前没有2S 电池组的参考原理图。 我将与您脱机联系。 什么是终端客户应用?