This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500:bq27500 EVM 在 BQstudio 中被评为 bq27500

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691157/bq27500-bq27500-evm-recognized-as-bq27500-in-bqstudio

器件型号:bq27500
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25700BQ25700A

我的客户 在连接 BQStudio 时将双路 BQ25700A EVM 注册为 BQ25700时遇到问题。

它在连接时会响应、但 BQ25700没有配置文件、因此他在访问适当 测试所需的一些寄存器时遇到问题。


是否已有配置文件或计划在 BQStudio 中为 BQ25700创建配置文件?


这可能是因为他们为自己构建的 EVM。

此致、


Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    这是一个充电器部件、我会将其重新分配给充电器专家。