This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:GPOUT 引脚配置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691954/bq27510-g3-gpout-pin-configuration

器件型号:BQ27510-G3

如果我将 Op Config [PFC_CFG1、PFC_CFG0]设置为01、将 Op Config [GPOUT_INT]设置为0、并将 Op Config [BAT_FN]设置为0、在我看来、GPOUT 引脚具有两个功能: 其中一个正在根据 TRM 表5-9中所述的充电期间的电池温度生成0或1信号;两个正在跟踪 Flag()[SOC1]位的状态。 基于上述假设、我的问题是如何确定 GPOUT 引脚的状态是否指示过热或 SOC 的状态。 或者、我对这一问题的理解是否不正确? GPOUT 引脚是否仅指示一个功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    实际上、这两者都是、您只需读取这两个寄存器、即可查看 SOC 是否发生更改或温度是否发生更改。

    这就是 bq27510-G3中断当前的工作方式。

    谢谢!