This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:分压模式的操作

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691894/bq30z554-r1-the-action-of-shuntdown-mode

器件型号:BQ30Z554-R1

您好!

 

客户现在正在测试电池并希望 BQ30Z554进入关断模式、但有时3V3仍然存在、但 DSG FET 已关闭 、温度也会下降。 连接到保险丝引脚的 MOSFET 的上升幅度非常高。 使用工具检查 BQ30Z554的状态、发现 PTC FLAG、以下是问题:

 

PTC 和保险丝之间的连接是什么?PTC 影响保险丝还是保险丝影响 PTC?

2.关断模式是否可以实现这一点?

 

下面原理图中的 mosefet:


 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    循环更多成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    我不知道您的保险丝和 PTC 之间的连接、但应该将它们分开。 PTC 应 连接到 GND。 我认为 R22已连接到 GND、但请 在 数据表中找到参考电路。  如果 PTC 引脚为高电平、则会触发永久故障、并导致 DSG/CHG FET 关断 、保险丝引脚变为高电平。

    它看起来是客户使用的10千欧电阻器而不是 PTC。 因此、我怀疑外部噪声会触发 PTC 故障。

    停机模式不能导致这种情况、但 PTC 在停机模式 和正常模式下受到监控。