This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350:自动运输和睡眠选择

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691143/bq78350-bq78350-the-selection-for-auto-ship-and-sleep

器件型号:BQ78350

您好!  

可以在 Chemistry 中选择相应的电池型号。 但是、考虑到寿命问题、电压范围从2V-4.25V 降至3-4V。 然后 RSOC 不正确、但在学习后、结果会变得更加准确。 考虑到长途运输、请选择运输功能(小型自消耗)。 当运输模式意味着关闭时、重新启动时、RSOC 将从100%减少到75%。  

问题:应选择哪种模式?

此致、

莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莱纳、

    如果您询问是否通过选择更高的端接电压来延长使用寿命、那么选择否 它实际上没有影响。 但是、较低的充电终止电压可以通过减少电极上的沉积来延长使用寿命。 如果您正确配置了化学成分和终端、则 RSOC 将发生相应变化。 也就是说、启动时不会出现较大的压降、因为 RSOC 也是充电终止电压的函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢你的答复。 我有一些 需要确认的东西。 您说过、选择更高的端接电压不会影响寿命。 这是否意味着无需将电压从2~4.25V 降低到3~4V?

    如果正确更改端子电压、RSOC 将正常。 对吧?

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    我的意思是、您无需将完全放电电压(终止电压)增加到3V。 您可以达到2V。 但是、将充电终止电压从4.25V 降低到4V 将有助于延长使用寿命。

    是的、通过正确的充电终止配置、RSOC 将是正确的。