This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185 / EVM 启动问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692064/tps65185-tps65185-start-up-issue-of-evm

器件型号:TPS65185

尊敬的团队:

我的客户发现另一个线程中讨论的类似问题、该线程已离线跟踪:

在测试 EVM 时、我们发现了一个问题:当负载从其输出中汲取的电流超过30mA (对应于电阻器<500欧姆)时、生成+/- 15V 的 VNEG 和 VPOS LDO 无法成功启动。

测试步骤:

  1. 在 VPOS 和 GND 之间连接220 Ω 电阻器、在 EVM 套件上的 VNEG 和 GND 之间连接另一个220 Ω 电阻器。
  2. 通过跳线启用 TPS65185、如用户手册中所述。
  3. VNEG 轨开始上升,但在-8V 时停止,不会达到-15V。 VPOS 保持在0V。 升压转换器看起来运行正常(VN=-16V、Vb=+16V)。

但是、如果我们在连接较小负载(负载电阻为560欧姆)的情况下启用 TPS65185、TPS65185可以成功启动。 之后、如果连接了更大的负载、它可以支持这种情况。

LDO 斜升电流是否仅限制在30mA、但根据 DS、LDO 应提供高达120mA 的电流?

感谢您的支持

Kathrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kathrina、您好!

    是的、稳压器具有软启动功能、因此初始电流受限。

    此致、
    Rick S.