This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:EVM 原理图

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688487/bq76940evm-evm-schematic

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

请回复我对 BQ76940EVM 原理图 slvu925b 的疑问。

1) C4、C5的功能是什么?为什么我们需要使用它?

2) C6、C7的功能是什么?我们为什么需要使用它?

3) D1和 D4用于保护?请说明

4) Q5的用途是什么?我们是否可以将 CHG 直接连接到 R7?绕过 Q5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harisha、
    您是否因为您计划删除它们而提出了要求?
    供参考我们的 bq76940参考设计(如 www.ti.com/.../TIDA-00255) 也在使用它们...

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David Hien:

    如果部件不使用、我打算将其卸下。
    请回复我的上述问题

    此致、
    Rajaneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rananeesh:
    请参阅类似文章 :e2e.ti.com/.../2550619