This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:DDR4电源解决方案建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116, TPS53317A, TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705957/tps51116-suggestion-for-ddr4-power-solution

器件型号:TPS51116
主题中讨论的其他器件: TPS53317ATPS51216

我们在新项目中提供 DDR4电源、 目前我们选择 NXP 解决方案 MC34716。

TPS51116是否适合我的应用? 或者是否建议使用其他新器件?

要求:

DDR4存储器电源

VDDQ 1.2V/5A

VTT 0.6V/3A

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiffany、

    对于3A VTT 电流要求、是峰值电流能持续很短的时间、还是直流电流能持续一段时间?

    TPS51116 VTT 轨是一款线性稳压器、无法长时间维持3A 电流、因为器件会由于大功率损耗而快速加热、VTT 电压将下降。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    感谢您的快速响应。
    我将与客户一起检查电流。

    如果客户需要3A 电流持续一段时间、我们是否有其他合适的器件?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiffany、

    如果3A 是持续一段时间的直流电流、我们建议将 TPS53317A 用于 VTT 轨。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    客户需要包含 VDDQ 输出。
    TPS51116似乎是最合适的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiffany、

    请先与客户检查 VTT 电流。
    客户可能需要考虑两个部件、一个用于 VDDQ、另一个用于 VTT。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiffany、

    对于5A VDDQ 电流、VTT 电流应远低于3A、最有可能小于1A。 在这种情况下、您可以考虑 TPS51216/716/916同时提供 VDDQ 和 VTT。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weidong、

    感谢您的快速响应。 你解决了我的问题。