This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:5V 工作电压和 VCC 电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691846/bq24650-5v-operation-and-vcc-current

器件型号:BQ24650

我通过5V 电源为 BQ24650供电

由于 REGN 由 LDO 供电、因此其电压不能高于 VCC。 实际上大约为5V。 然后、我会说 BTST 上的电压为4.8V、(考虑到大约4V 的输出电压)高侧 MOSFET Vgs<1V。 因此、它已关闭、充电器正在打开。 是否符合预期? 充电器工作时预期的最低 Vin - VSRP 是多少? 是否有某种方法使其适用于5V 输入和一个锂离子输出?

2.当我在输入电压=7V 时、连接到 VCC 引脚的10欧姆电阻器上的压降为1V。 这意味着 VCC 电流为100mA、超出数据表的预期。 它表示 IC 出现故障还是正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正1. … 并且充电器没有打开....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于1、请参阅数据表第14页的第8.3.7节、以确保满足所有充电使能条件、并且不存在任何充电禁用条件。 睡眠模式电压的典型值 VIN-VSRP 为100mV。
    关于2、器件是切换吗? 任何负载连接到输出端?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、
    VMPPSET = 1.3V、
    VCC=5V、
    SRN=3.8V、
    VCC 由直流电池提供、除 BQ24650开关噪声外、没有传入的交流电源。 我没有查看它的范围。 此外、我还有10V TVS 二极管并联到输入端、以防万一。
    30 ms -等待
    REGN=4.8V
    VREF=3.3V
    VFB=1.7V
    TSHUT 无法检测、但 IC 处于冷态
    TS=1.8V
    STAT1 LED 每1秒闪烁一次(100ms)
    输出连接到1S 锂离子电池

    关于2 -可能是 IC 损坏了。 我更改了、现在没有大量电流流入 VCC。 现在、该电路的工作方式与1类似(基本上不是在充电)
    VMPPSET = 2V
    SRN=3.8V
    REGN=6V
    VREF = 3.3V
    VFB=1.7V
    TS=1.8V
    STAT1 LED 每1秒闪烁一次(100ms)
    输出连接到1S 锂离子电池
    HIDRV=5.8V
    LODRV=0V

    AGND 和 PGND 在 PCB 背面的散热焊盘与(1)大容量 PGND 平面之间以4射线星型的形式连接、在 PCB 顶部的(2)-GND IC 引脚、(3)和(4) AGND 布线之间连接。
    SRP 和 SRN 与 Rsns 之间采用开尔文连接、电容为0.1u (也曾尝试过2.2u)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这两种情况下、您能否在 VCC 和 SRP 上显示示波器捕获以及 STAT 引脚?
    还请展示您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这是 MOSFET 焊接问题。 调试需要很长时间、但设计没有问题。 无论如何感谢您的建议。