This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:原理图 EVM、BQ79350

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691655/bq76940evm-schematic-evm-bq79350

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

您好!

请查看下面的图片。图36。 bq76940EVM 原理图监测计

我在 Q20集电极、基极、发射极处测量了电压。 由于我们已连接10节串联电池,集电极处的电压为42V,最大电压为42V,这很好,基极处的电压为3.1V,它来自 CAP1,用 GND 基准测量。 但是、如果我们测量发射极处的电压、则使用相同的 GND 基准测量其2.5V 电压。

发射器的电压是怎样的? 一旦 Q20导通,集电极上的任何电压都应该流向发射器,不包括 二极管压降。

I.e:集电极42V 处的电压 和发射器电压应该为41.3V (正常情况下为0.7二极管压降)

1)为什么在 Q20发射极中提供2.5V 电压?

2) BQ78350有用于 LED 驱动的内部电阻器?(引脚16至20)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    Q20用作"发射极跟随器"或"共集电极放大器"。 发射极大约是基极以下的二极管压降、电流来自集电极。 在您最喜爱的电子文字簿或互联网源中查找这些术语、以获得更好的解释。
    1) 1)如上所述、发射极跟随器的使用是在低电压下为 LED 提供高电流源、而无需使用 REGOUT 电源的所有功能。 CAP1用作基准、因为它可用、晶体管的电流增益应较高、以最大限度地减少 CAP1上的负载。
    2) 2) bq78350具有限流 LED 驱动器、每个驱动器的额定电流为3mA。 请参阅 bq78350-R1数据表图4。 请注意、如果 LED 输出配置为 GPIO 输出并设置为开漏、则在没有限流电阻器的情况下、不应使用它们来驱动 LED。 有关配置、请参阅技术参考手册。