This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:MOSFET 在开关打开时熔断

Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706246/ucc28180-mosfet-blows-at-the-moment-of-switch-on

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TIDA-00779

您好!

我正在使用 UCC28180并按照 TIDA-00779的参考设计制作 PFC 转换器、但面临一些奇怪的问题。 当我从自耦变压器馈入 PCB 时、在 PCB 上组装完整电路后、其工作正常并提供所需的输出390V、我在空载条件下尝试。 但是、当我使用230V 交流电源直接馈电时、接通电源的瞬间、MOSFET (Infineon IPW60R190P6)和电路中的保险丝(6.3A)熔断。 我想问题可能是因为浪涌电流、但我在二极管电桥之前使用85欧姆的 NTC 热敏电阻将浪涌限制在5A 以下、同时 MOSFET 和保险丝也会熔断。 我使用 TI 设计工具来选择电路中的组件规格。 下面给出了我的电路中的一些关键参数。

输出功率= 630W

输出电压=390V、

大容量电容器= 500uF/500V、

升压电感器=270uH、

开关频率= 117kHz (因为电阻器值为17.8k)

MOSFET 栅极电阻= 10欧姆。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemant Kumar Dashora、

    感谢您关注本部分。

    我们将尝试帮助解决您的问题、但需要更多信息来帮助解决问题。

    请您提供 PFC 设计的原理图、还是告诉我您的原理图与 TIDA-00779设计之间的所有差异。 如果您不想将原理图包含在论坛(j-leisten@ti.com)中、您可以将其发送到我的电子邮件地址。

    请检查 UCC28180器件附近是否有一个肖特基二极管、该二极管从 GND 连接到 ISENSE 引脚。 TIDA-00779电路原理图中此器件的 REF DES 是 D4。

    如果您可以尝试捕获启动波形、也会很好。 我建议捕获输出电压、线路电压、ISENSE 和栅极波形、以显示该启动瞬态。

    谢谢

    Joe Leisten