This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:需要复位的数据闪存值列表

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691444/bq78350-r1-a-list-of-data-flash-values-that-require-a-reset

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我想更新 bq78350 R1中的一些数据闪存值。

一些电量监测计位于已有学习周期的电池中、我不希望重置电量监测计以保持 MAX_ERROR 为低电平。

您是否有需要重置的 DF 值列表?

以下是我需要更改的 DF (地址和描述):

0x4280 - Qmax LearnedFullCharge   

0x4525 -固定 EDV 012保持

0x4538 - FCCLearnUpDown

0x4556 -设计容量 mAh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoav、

    您要更改的参数是 CEDV 监测的积分。 因此、更改它们需要复位、以便立即将它们加载到存储器中进行计算。 电量监测状态小节中没有确定的列表、但电池组周期发生变化的任何参数都将更新。 简而言之、如果您正在执行配置更改、请重置监测计。 完成整个周期后、您的最大误差将会上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池
    我想避免重置 GG。
    要在我的应用中使用电池、我必须使 max_error < 20%、并且对我们的所有电池执行一个完整周期是一个巨大的操作。

    根据我正在执行的测试、以下设置似乎在没有复位的情况下生效:
    0x4280 - Qmax LearnedFullCharge
    0x4538 - FCCLearnUpDown
    0x4556 -设计容量 mAh
    CEDV 延迟似乎也可以在没有复位的情况下工作。
    您必须有某种需要重置的值列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、没有特定的列表。 但 AFE 阈值肯定需要进行重置。 如果您有一个列表、我们可以对其进行检查。